This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:处理时间与预期不同

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1563711/cc2340r5-q1-processing-time-different-from-expected

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具/软件:

大家好、TI 团队。

当我执行下面的代码并测量处理时间时、它是 2µs。

void Wait_Function(void)
{
    uint32_t lu32_loop;

                                                                    /* Function Jump : 3cycle */
    __asm("movs r0, #6");                                           /* 1cycle */
    __asm("loop:");                                                 /* 39cycle : 6cycle * 6 + 3cycle */
    __asm("cmp r0, #0");
    __asm("beq finish");
    __asm("nop");
    __asm("subs r0, r0, #1");
    __asm("b loop");
    __asm("finish:");
    __asm("nop");                                                   /* 3cycle */
    __asm("nop");
    __asm("nop");
    return;                                                         /* 2cycle */
}


我使用反汇编从指令计算周期数、然后从周期计数得出处理时间。

由于是 48 个周期、我预计 CC2340R5 上的 1µs 会以 48MHz 时钟运行。

但是、它实际上需要 2µs。
您能告诉我为什么会出现这种情况吗?
为了供您参考、我在示例软件“Basic_ble"的“的“BLE.Init处理 程序“函数中测量了此内容、因此我假设由于 App_Stack 任务、处理时间不会延长。

此致。