This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:对器件进行编程以传输未调制载波的示例代码

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1563120/cc2745r10-q1-example-code-to-program-the-device-to-transmit-unmodulated-carrier

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、  

CC2745R10-Q1 器件上是否有一个示例允许对器件进行编程以以指定频率传输调制/未调制的载波信号? 其他器件的 prop_rf 示例下包含了类似的示例。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以使用以下 API: TI BLE5-Stack API 文档:HCI

    我建议导入 host_test 示例、然后使用 BTool 应用程序(可在中找到) /tools/ble/btool)。 然后、您可以将此 API 发送到器件、它将以特定频率传输调制/未调制的载波信号。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、  

    目的是在测试时不要运行任何电缆来配置器件、因此我们不能使用基于 SmartRF Studio 或 PC 工具的示例。 不过、根据 TI FAE (Shashank) 的建议、我们使用 空示例更改了配置、并完成了该任务。 感谢您的支持。