This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:之前、在调试时可以进行调试、但现在无法进行调试

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1563076/lp-em-cc2340r5-previously-when-debugging-i-can-debug-but-now-it-fails-to-debug

器件型号:LP-EM-CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

以下内容仅出现在今天、昨天调试期间我没有看到它们。 我没有更改任何配置。 您能否提供有关如何进行故障排除的建议? 目前、我无法进入调试模式、也无法  使用 Uniflash 下载.hex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zbin:

    能否在 Uniflash 中确认器件信息显示了 Rev B 的器件?  链接器文件警告与此相关、我知道您可能要更改链接器文件以支持您的 OAD 需求。 您是否能够成功擦除闪存 (Uniflash 或 CCS)、读取 CCFG 存储器内容或恢复到 TI 提供的示例?  如果 CCFG 内容有问题 、您可能已被器件锁定、需要审查编程过程。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我已经解决了我的问题。这确实是因为我更改了链接文件。

    感谢您的答复。

    此致、
    zbin