This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745R10-Q1 上是否有用于 PAwR 的示例程序?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1560268/cc2745r10-q1-is-there-a-sample-program-for-pawr-on-the-cc2745r10-q1

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好 TI!

我对 BLE 5.4 中新实施的 PAwR 感兴趣。
因此、我计划购买支持 BLE 5.4 的 LP_EM_CC2745R10-Q1、并尝试使用 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00_19。
但是、在示例中找不到任何支持 BLE 5.4 的 PAwR 示例程序。
是否有与此等效的示例程序?

如果没有、我预计何时可以在将来的更新中试用?

此外、如果我想使用 PAwR、可以使用什么方法通过 CC2745 实现该目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirohito:

    目前没有 SimpleLink F3 SDK 的 PAwR 示例。 我们计划在今年年底前为 BLE 控制器级的 PAwR 提供支持。 您能否提供适用于您的应用的用例? 它将帮助我们更好地指导您。 谢谢。

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshaan、

    感谢您的答复。

    好的、我很高兴知道这不是我的疏忽。
    我期待 PAwR 得到支持。

    用例
    目前、PC 充当中央单元、CC2340 作为外设运行。
    连接后发生数据传输和对接收到的数据的响应。

    我们希望通过评估 CC2745、进一步降低功耗并减少更新所有器件信息所需的总时间。
    我们的目标是实现一种无连接机制、让 PC 或智能手机在设定的时间(例如上午 7:00)向设备发送数据、设备通过更新其信息进行响应。

    这就是我们需要使用 CC2745 的尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirohito:

    根据我的理解、您目前有两个连接器件、即中央单元和 CC2340。 目标是将 CC2340 替换为 CC2745 并使用 PAwR 进行无连接数据传输吗?  

    此外、您还提到 PC 或智能手机将在设定的时间向设备发送数据。 设备是否始终处于设定的范围内、或者 PC 或智能手机是否有时远离设备?

    根据您提供的使用案例、我不确定 PAwR 将如何启用此无连接机制、但如果您能提供进一步的说明、我可能会提供更多帮助。

    Eshaan