This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CAN 总线接收 ID0 ERR

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1557708/cc2745r10-q1-can-bus-recv-id0-err

器件型号:CC2745R10-Q1
主题:TCAN4550 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

使用 CC2745r10 CAN-FD 时、我不会向 CAN 总线发送任何数据、但我发现 CAN 工具 Recv ID0、DLC 也为 0。

CAN 设置:

CAN 工具器件设置:

发生错误:

SDK 和 示例信息:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10-Q1\drivers\canInitiator

为什么  会发生这种情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否介意重新表述您的问题? 问题是什么? 通过 CAN 发送数据时是否遇到问题?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima

    我没有通过 CC2745 的 CAN 模块向 CAN 总线发送数据、但 CAN 总线收到的数据包 ID 为 0、怀疑 CC2745 是由底层驱动程序在特殊情况下发送的。下图显示了 CAN 总线接收的数据包。

    最好的注意!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我联系研发团队、看看我是否能获得有关此方面的任何信息。 请允许我花几天时间来研究这个问题。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CC2745 CAN 驱动程序不会在开发人员未明确发送任何数据包的情况下发送这些数据包。 总线上的此活动可能来自另一个设备或 CAN 驱动器配置错误。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nima、

    CAN 系统仅具有 CC2745 和 GCAN 工具、GCAN 仅用作接收器。  以前、使用 cc2642+TCAN4550 和  GCAN 工具 时不存在此问题。

    2、CAN 驱动器配置错误?例如、哪种配置可能导致此问题?下图显示了 CAN 的配置、

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CC2745 和 CC2642 上的 CAN 堆栈非常简单。 您是否需要在模拟输入和数字输出线路上连接分析仪? 此外、您是否还需要检查 GCAN 端接?

    此致、

    Nima Behmanesh