This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:广播模式下通信时间的基准测试或测试结果

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1561847/cc2340r2-benchmarks-or-test-results-for-communication-time-in-advertising-mode

器件型号:CC2340R2


工具/软件:

尊敬的专家:

您是否有广播模式下通信时间的基准测试或测试结果?
具体来说、CC2340(广播设备):tramsmitt→接收设备(观测器):接收

【假设】
客户和我们都不熟悉 BLE。

-理想的通信速度约为 30-50 毫秒。
这是一个暂定时间范围、旨在确保 CC2340 传输数据的时间与反馈发送给用户的时间之间形成自然的反馈环路。

-接收设备是 PC 或类似设备。
CC2340 传输数据后、PC 会对其进行处理并向用户提供反馈。

【初步研究】
从下面的 URL 可以看出、CC2340 传输本身用时不到 10ms、可以在 20ms 内发送。
低功耗蓝牙扫描和广播—用于 CC23xx 的 SimpleLink Academy

虽然在接收设备方面存在数据丢失的可能性、但我们目前正在使用一个可以防止数据丢失的理论值。

如果任何信息不足、请告知我们。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H.:

    感谢您联系我们。 最快的广播间隔可能为 20ms。 在这 20ms 中、广播器将在不同通道上发送三个相同的广播数据包。 一个通道将是通道 37、之后在不超过 10ms 的时间内、下一个数据包将在通道 38 上发送、之后在通道 39 上发送最后一个数据包不到 10ms。 然后重复该过程、直到广播关闭。 广播间隔是信道 37 上发送数据包之间的时间长度。 在扫描方面、如果设备在给定信道上进行扫描、它应该会抓取并在几毫秒内进行处理。 确切的速度将取决于设备、环境和扫描参数。

    如果广播器处于活动状态且扫描器在理想环境中开始扫描、则应该可以在 50ms 内接收扫描。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的友好回答。 我明白了。

    最好吃的肉酱
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴听到这个消息! 我现在正在关闭主题。 如果您需要与此主题相关的任何进一步支持、请随时打开相关主题、我们很乐意提供帮助!

    此致、

    1 月