This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:申请 CC2340 EVM 射频谐波测试数据

Guru**** 2924760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1561546/lp-em-cc2340r5-request-for-cc2340-evm-rf-harmonic-test-data

器件型号:LP-EM-CC2340R5


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想检查 CC2340 EVM 是否有任何可用的射频输出谐波测试数据。

我的客户目前对射频性能和合规性很感兴趣、能够访问官方的谐波测量报告将会非常有帮助。


如果有此类数据、您能否分享文档或向我们提供相关资源?

如果没有、是否有计划在不久的将来发布此信息?

感谢您的支持、如果您需要我方面的任何其他详细信息、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    我可以提出你的意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    数据表的表 7.17 中提供了二次和三次谐波(传导)数字。

    我将循环邀请团队成员对器件的辐射性能进行评论。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在此处查看认证报告:
    CC23XX-REPORTS 认证|德州仪器 TI.com

    此致