This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:DeviceID

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1562858/cc2340r5-deviceid

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

转换器

尊敬的 TI 支持团队:

我注意到 SECAP.DEVICEID 的值为 0xBBAE(器件型号 CC2345R53)、而 TRM 中指定的值为 0xBB84。 您能否确认哪一个正确?  

此外、我还有一个标题为“CC23xx_CC27xx 电路内调试工具指南.pdf“的文档、日期为“导出到 2024年09月11日 上“。 是否有可用的最新版本?

谢谢  

此致、

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    请确认目标器件的全名、当您参考内部文档时、最好与您首次直接收到这些文档的 TI 代表联系。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转换器

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    目标器件是 CC2340R53E0RKPR。  

    我已与他们联系、并正在等待他们的答复。  

    此致、

    Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我可以从我这边确认相同的结果、对于 SYS0.DEVICEID 位、CC2340R5 为 0xBB84、CC2340R53 为 0xBBAE。  由于描述符为“此值唯一标识任何其他 TI 器件的芯片“、并且这些是两个唯一的器件、因此我假设尚未更新 TRM 以明确包含 CC2340R53 DEVICEID。  不管怎样、您的设备都应该正常工作。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转换器

    您好、Ryan、

    感谢您的确认。

    您能否通过“CC2340R5"确认“确认您指的是“CC2340R52"?“?

    此致、

    Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的