This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:闪存和 CCFG 编程期间的端口状态(通过 SWD)

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1561251/cc2340r5-q1-port-state-during-flash-and-ccfg-programming-via-swd

器件型号:CC2340R5-Q1


工具/软件:

大家好、TI 团队。

关于下方链接中的主题、您能告诉我分别在闪存区域和 CCFG 区域编程期间通用端口(例如 Hi-Z,输入上拉等)的状态吗?

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1468940/cc2340r5-q1-port-state-when-rstn-low

如果每个 DIO 的状态不同、请单独提供每个 DIO 的信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要进入编程状态、必须发生 SWD 复位或引脚复位、这会将 GPIO 置于 Hi-Z 状态。 因此在编程期间、GPIO 处于 Hi-Z 状态。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常乐于助人。 感谢您的合作。