This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何通过 rfPacketRx 接收指定的 BLE 广播数据

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1565167/cc2340r5-how-to-receive-specified-ble-broadcast-data-by-rfpacketrx

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

我 、在 SmartRF Studio 中看到我的 BLE Adv 数据 (2.402GHzn‘t)、但在 rfPacketRx 中进行调试时无法看到这些数据。 我已 在 syscfg 和宏定义中更改了频率 2.402GHz。如何实现此功能以 接收 BLE 广播数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在重复检查我的团队、以查看“原始问题“的最终结果。

    1. 同时、您可以看到、在 SmartRF 8 中、当您同时执行 BLE 数据包 TX 和 BLE 数据包 RX 时、RX 端会显示数据包。 对于 BLE 数据包 TX、您可以看到“传输的数据包“的结构。
    2. 现在、如果我们观察到 SmartRF 8 专有数据包 TX 和专有数据包 RX、 这与 SDK 示例 rfPacketTx 和 rfPacketRx 直接相关。 因此、在这种情况下、您可以在 rfPacketTx SDK 示例中看到启用了 SmartRF 8 专有数据包 TX“已发送数据包“。 然后、将 rfPacketRx 配置为接收该数据包结构。

    因此、现在还需要配置 rfPacketRx 示例(当前配置为 SmartRF 8 专有数据包 TX“传输的数据包“)、以符合 SmartRF 8 BLE Packet TX“传输的数据包“。

    谢谢、
    Toby