This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:对 CC2340 进行编程时出现错误 614

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1564910/cc2340r5-error-614-in-programming-cc2340

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我在对 c2340 MCU 进行编程时遇到错误 614、我应该采取什么措施来解决它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 akash:

    该错误表明 XDS110 已正确连接到计算机、您是否将 LP-EM-CC2340R5 硬件 用作目标?  确保只要您计划通过 XDS110 硬件为电路板供电、XDS110 上的 TGT VDD 接头就会选择 XDS。  您以前是否成功编程过此硬件?  您是否尝试过使用 UNIFLASH 而非 CCS?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我正在使用一个定制电路板、我已多次成功对其进行编程以进行调试。 但是、该错误突然开始发生。 我还尝试串行清除闪存并对器件重新编程、但错误仍然存在。 我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪些工具、并且您是否同时尝试过 CCS 和 Uniflash 来清除器件内存?  Uniflahs Settings & Utilities 中器件信息的 CC2340R5 版本是什么?  您使用的是哪个版本的 SimpleLink F3 SDK?  如果 JTAG SWO 接口以某种方式被锁定、则您可以尝试 通过 TI_CC2340_Linux_SBL 擦除和更正器件 (假设 CCFG 正在为引导加载程序使用 FCFG 设置)。   

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已尝试同时使用 UniFlash 和 CCS 来清除器件存储器、但这两种情况下都出现了相同的错误。 我的 CC2340R5 器件为修订版 C (2.1)。 正如您提到的、我还尝试擦除和恢复器件、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 ROM 串行引导加载程序选项外、我建议您将设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REPON 中、 以便能够检查自定义硬件并避免进一步的 JTAG 锁定。

    您还可以搜索其他 E2E 分辨率、并确定是否有任何建议适用于您的设置。  以下是示例、但不是详尽的搜索:

     CC2340R5:编程期间的 JTAG 通信 
     LP-EM-CC2340R5:解锁 PG2.0 芯片 — 建议步骤出错  

    此致、
    Ryan