This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:SBL 使用问题

Guru**** 2995940 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1563296/cc2340r5-q1-sbl-using-problem

器件型号:CC2340R5-Q1


工具/软件:

尊敬的工程师:

我的客户在 CC2340 SBL 中看到 2 个问题

1、空芯片无法在 ROM 中使用 SBL、100%再现

2.使用 MCUboot、客户是否可以在 OAD 中更新 CCFG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    2. 借助 MCUboot、客户是否可以在 OAD 中更新 CCFG?

    更新期间不应擦除 CCFG、因为这可能会使器件砖化。 在任何情况下都不应通过 OAD 更新 CCFG。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 1;

    1.使用引脚触发器

    2.没有问

    3.是的,它可以在非空白芯片上工作。

    对于答案 3、我假设 2 不重要。 你能尝试从你这边重现它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    我在 CC2340R5-Q1 器件上使用了 SBL、可以确认工作正常。

    问题 2 实际上很重要。 请询问他们。 他们是否在 CCFG 中更改了 SBL 的引脚?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    我也尝试了 EVM 上的空白芯片、也没有这样的问题。 我将首先了解客户的环境。 谢谢