This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何在绑定后更改 GAP 角色?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1565324/cc2340r5-how-to-do-gap-role-change-post-bonding

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

您好论坛、

 我正在处理需要在粘接后更改 GAP 角色的项目。 请告诉我这是可行的、如果是、如何实现? 请分享一些参考示例、API 和文档。

此致

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

    感谢您联系我们! 如果我对您有正确的理解、您想更改器件角色、例如从外设更改为中央器件?  

    遗憾的是、如果是这种情况、则无法实现、因为 GAP 角色需要在启动期间完成一些初始化。 或者、可以将器件设置为外设和中央器件。  

    我希望这能回答您的问题!  

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

     我们是否可以使用持久存储+ 关机(+通过外部触发器唤醒)来实现此功能? 由于 RAM 的限制、我们试图使用单一角色。

    谢谢

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

    遗憾的是、这是不可能的、因为有很多初始化需要完成、只会在启动时进行。

    此致、

    Tarek D