This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:与 CC2340R5 共存

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1563179/cc2340r5-cc2340r5-coexistence

器件型号:CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

CC2340R5 何时支持共存?

如果它已经支持、如何启用 3 线共存?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

      从至少 v9.11 开始、SimpleLink F3 SDK 中就支持共存、可以从 SysConfig 的 RCL 模块中进行配置。  文档与 F2 SDK 模块非常相似 、但我正在努力将新版本集成到 F3 SDK 文档中。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我  在 SysConfig 中启用共存。

    e2e.ti.com/.../6835.basic_5F00_ble.syscfg

    我还  在代码中添加“RCL_GPIO_ENABLE ();“。

    int main()

    /*注册应用程序回调到在堆栈中提出的陷阱断言*/
    halAssertBack=AssertHandler;
    RegisterAssertBack(AssertHandler);

    BOARD_INIT ();
    RCL_GPIO_ENABLE ();

     

    不管怎样、我将 Grant 设置为“高“或“低“。 我仍然可以找到 basic_ble 器件。

    我测量请求和优先级引脚。  它们始终为低电平。

    我想念什么?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RCL_GPIO_ENABLE 用于什么用途?  您不必向工程中添加任何 API。  授权是 CC2340R5 的输入、而不是像本 共存指南中所述的请求和优先级之类的输出。  您使用什么 Coex 模式?  也许您 也会在射频输出调试中得到一些用途。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我强制将 LOW\高电平、以检查共存是否正常工作。  

    我还启用 LNA_EN 和 PA_EN。 无论授权为高电平还是低电平、LNA_EN 和 PA_EN 始终具有信号。

    无论我是否添加“RCL_GPIO_ENABLE ();“、结果都是相同的。

    有什么想法吗?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Frank 提供的信息、我正在进行 BLE 专家测试、他们会尽快向您报告。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我最近找到了一个内部页面、该页面暗示 BLE 共存将在 SimpleLink F3 SDK v9.20 之后才可用、因此现有的共存选项可能仅适用于基于 IEEE 802.15.4 的解决方案(如 Zigbee)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我能知道 v9.20 何时发布吗?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、该计划仍在 10 月进行。

    此致、
    Ryan