Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, UNIFLASH, CC2340R5
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110、 UNIFLASH、CC2340R5
工具/软件:
我们将 LP-EM-CC2340R5 (MT-03072340R500) 与 LP-XDS110 (MT-0307XDS11001) 配合使用。
SmartRF Studio 8 (v1.2.1) 始终会在“未知/不可用的器件“下显示 XDS110。
UniFlash (8.8、9.2) 可以对器件进行编程、只有 SmartRF Studio 8 存在此类问题。
使用 cli.exe 进行打印测试目标时、XDS110 LED 会立即以红色闪烁一次、然后返回“Unknown (XDS110)“。
我们有 2 个采用不同固件 (3.0.0.36 和 3.0.0.38) 的 LP-XDS110、二者存在相同的问题。
我们有 4 台使用 Windows 11 Home 24H2 的不同 PC、只有一台 PC 的 SmartRF 可以正常工作。
此外,我们已经努力了
1.删除所有 TI 的软件(驱动程序)、并仅使用 Uniflash 重新安装 SmartRF
2.升级窗口
3.change USB 端口、使用供电的 USB 集线器
4.升级 XDS110 固件
5.在 PC 上安装 Simplelink SDK 和 CCS
6.....
但问题仍然是一样的。