This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:CC2642R:运行 XDC 工具时发生 IAR 编译错误

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1564509/re-cc2642r-iar-compile-error-when-running-xdc-tools



您好、

我将我的工程更新为 SDKV3.40、 CC2642R:运行 XDC 工具时出现 IAR 编译错误 

我发现字符器件名称和外观仅可写、另外我运行了示例工程 simple_peripheral、结果是相同的、如何启用可读属性?  

工程使用  GGGS_SetParameter (GGS_DEVICE_NAME_ATT、GAP_DEVICE_NAME_LEN、attDeviceName) 来设置器件名称。 SDK 似乎将属性设置为可写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 这是一个非常好的问题! 若要修改特性的属性、您必须转至 SDK 中位于以下位置的 gapgattserver.c 文件:source/ti/ble5stack/host、然后修改 GATT 表以反映您希望执行的操作。

    我希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarek D:

     路径中似乎没有这样的文件 gapgattserver.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    这可能是由于使用较旧的 SDK 造成的。 您是否能够迁移到更高版本的 SDK? 最好是最新的 (8.30)。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    我从本地 FAE 获取了文件、并将其添加到项目中、似乎问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    我很高兴听到这个消息!

    此致、

    Tarek Darwiche