This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:[BLE 6.0 CS DKC]信道探测中的长持续时间测距问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1, CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1559211/cc2745r10-q1-ble-6-0-cs-dkc-long-duration-ranging-issue-in-channel-sounding

器件型号:CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5-Q1

工具/软件:

您好、TI

*SDK 版本: 9.12.00.19

我已经使用新的 SDK (9.12.00.19) 对信道探测功能进行了测试。 连续运行 40-50 分钟后、我观察到范围结果始终报告无效值 4294967295、并且只能通过重置操作来恢复正常功能。

您能否确认这是否为已知问题? 该测试是使用 CC2745(car_node 示例)和 CC2340(key_node 示例)进行范围测试的。 下面随附了我使用的代码和测试脚本。

e2e.ti.com/.../3581.code.zip

此致!

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    似乎可能是与 python 脚本相关的溢出错误。 我会将其分配给我的团队成员、他们将在下周回复您。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普雷斯顿  

    测试环境是否与之前的 E2E 主题相同? 沟通的环境是 1m 至 10m、其中启动器位于车辆内。 测试 LOS 和 NLOS 情况? 这种情况是否仍然存在?  

    当您说一致报告时、是否始终报告无效结果 (0xFFFF FFFF 或 429496795)、或者您是否获得了一些有效结果、但大多数结果无效?  

    问题发生时是否可以捕获嗅探器日志?  

    此外、将在本周结束前公开发布 9.11.01 版本。 此 SDK 将包含大量 CS 问题。 9.12 的发布旨在为我们即将上市的新 MCU 提供初始 SDK。 9.11.01 将包含更多与 CS 相关的修复程序。 我建议在发布时切换到此 SDK。  

    同时、请回答上述问题、并告知我是否可以使用监听器日志!  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac

    我们仅在 NLOS 情况下测试了此问题、测试范围保持在 1-10 米。 “始终报告无效数据“是指系统始终报告无效结果 (0xFFFFFFFF 或 4294967295)。

    用于捕获嗅探器日志的工具需要应用程序过程、可能需要一到两天的时间来安排。 但是、如果本周更新了新 SDK、我更希望先验证新版本优先级。 谢谢你。

    此致!

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普雷斯顿  

    我将在 9.11.00.18 SDK 上运行信道探测测试、看看是否可以在我这边重现问题。 您能告诉我您使用的天线配置和使用的 TX 功率吗?  

    嗅探器需要一些时间来安排。 如果可能、请提供错误的监听器日志。 此外、我建议在今天或明天发布的 9.11.01 SDK 中试用该 SDK。  

    如前所述、我将在接下来的几天内进行测试、并捕获监听器日志。  

    谢谢、  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac

    我已根据文档规范配置了双天线设置、CC2340 和 CC2745 均采用此配置。 TX 功率设置为默认值 0x80。

    此致!

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac

    我收到了关于优先验证新 SDK 的说明。 您是否会告知我新 SDK 何时发布?

    目前、我们需要在客户现场进行功能演示、并希望使用具有优化信道探测功能的 SDK。 谢谢你。

    此致!

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普雷斯顿  

    点击此处可找到最新的 SDK。 最新的 SDK 版本为 9.11.01.19。  

    如果您对新 SDK 有任何疑问、敬请告知。

    此外、CC2745R10-Q1 的最大 TX 功率为 10dBm、而 CC2340R5-Q1 的最大 TX 功率为 8dBm。 如果每个器件使用最大 TX 功率、请务必相应地调整 TX_POWER_DELTA (CC2745R10-Q1 最大 TX 功率为 0x02、而 CC2340R5-Q1 最大 TX 功率为 0x02)。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac

    我正在使用新的 SDK、并已按照前面的方法切换到音乐算法、但发现所有报告的距离值均无效(当使用自适应算法配置时,仅生成无效的值;但是,当配置了 NN 时,可以获得有效的范围值)。 新 SDK 是否需要其他配置选项?

    配置方法如下所示:

    uint16_t CSProcess_OpenSession( void )
    {
        uint16_t handle = CS_PROCESS_INVALID_SESSION;
    
        // Find an available slot
        for (uint16_t i = 0; i < CS_PROCESS_MAX_SESSIONS; i++)
        {
            if (gCsProcessDb.sessionsDb[i].isInitiated == FALSE)
            {
                handle = i;
                break;
            }
        }
    
        if (handle != CS_PROCESS_INVALID_SESSION)
        {
            // Mark the session as active
            gCsProcessDb.sessionsDb[handle].isInitiated = TRUE;
    
            // Clear filtering DB
            memset(&(gCsProcessDb.sessionsDb[handle].filteringDb), 0, sizeof(CSProcessFiltersDb_t));
    
            // Mark filtering as not initialized
            gCsProcessDb.sessionsDb[handle].filteringDb.initDone = FALSE;
    
            // Initialize BleCsRanging module configuration.
            // Note that numAntPath parameter is still unknown at this point
            // TODO: Make these values configurable from outside of the module
            BleCsRanging_initConfig(&gCsProcessDb.config);
    
            // Use adaptive algorithm
            gCsProcessDb.config.algorithm = BleCsRanging_Algorithm_Music;
            gCsProcessDb.config.distFusion = BleCsRanging_DistanceFusion_Min;
    
            gCsProcessDb.config.sumAntPath = BleCsRanging_MAP_Individual;
    
        }
    
        return handle;
    }

     BleCsRanging_Algorithm_Music 在 CSProcess_OpenSession() API 中将算法修改为。

    此致!

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无效值为 4294967295.attached 是运行时日志。

    e2e.ti.com/.../music_5F00_py.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普雷斯顿  

    音乐和自适应算法选项不再可用。 我们已将 CS 距离处理切换为完全基于 NN 的系统。 选择 MUSIC 和 Adaptive Algorithm 选项将产生无效的数据结果。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac

    这是否意味着新发布的 SDK 将不再支持音乐算法? 我们之前的测试都基于音乐算法。 如果我们切换到 NN 算法、则需要重新分析信道探测测距数据。 我们希望与您确认这一点。

    此致!

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普雷斯顿  

    让我与团队核实我们近期的计划。 对于 9.11.01.19 SDK、无法选择音乐和自适应算法。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac

    我将关闭此问题。 关于与 SDK 相关的新问题、我将在一个新问题中跟踪它们。 链接:e2e.ti.com/.../cc2745r10-q1-channel-sounding-fixed-point-ranging-test-shows-abnormal-fluctuations-in-distance-values

    此致!

    普雷斯顿