This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:CC2340R5、如何将器件与手机配对?

Guru**** 2924540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1567593/lp-em-cc2340r5-cc2340r5-how-do-i-pair-the-device-with-my-phone

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5SysConfig

工具/软件:

我的环境是 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83 和 Code Composer Studio 版本:12.8.1.00005、我没有找到  配对示例代码、有人能帮助我学习配对吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    basic_ble 示例允许您将 CC2340R5 与智能手机或任何设备配对。 例如、在智能手机上使用 SimpleLink Connect 应用、您可以通过首先连接到设备并点击“Connected (not bonded)“来与设备配对。 如果要配置 CC2340R5 固件的配对设置、可以在 CCS 中输入工程的 SysConfig 文件、请转到 BLE - Bond Manager:

    如果您想了解更多信息、可以阅读 关于债券管理器的用户指南章节

    此致、
    Lea