This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:simplelink SDK 与其他几个 OSS 之间的代码片段匹配、它们是否不相关?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1567240/cc2642r-q1-code-snippet-match-between-simplelink-sdk-and-several-other-oss-are-they-unrelated

器件型号:CC2642R-Q1


工具/软件:

您好:

我们的客户要求我们使用 OSS 检测工具并无错误地报告我们软件中使用的 OSS、以遵守 OSS 许可证。
使用 OSS 检测工具 BlackDuck Detect、我们发现以下代码片段与 TI SDK 源代码和另一个 OSS 源代码相匹配。
我们认为以下 OSS 源代码与 TI SDK 源代码无关、因此我们仅遵守 TI SDK 许可证、这是可以的吗?

1.片段与 Luminary Micro 提供的文件匹配

TI SDK 源代码
  组件:CoreSDK
  文件分类:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/debug.h

检测到的 OSS 源代码
  组件:FreeRTOS 实时内核 V4.0.0 (https://sourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS/V4.0.0/)
  文件:freertos/demo/Cortex_LM3S102_GCC/HW_INCLUE/debug.h


2.与 Phyplus Technologies 的 SDK 匹配的代码片段
  下面是一个示例、其他几个文件中存在代码段匹配项。

TI SDK 源代码
  组件:BLE5
  filepass:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/source/ti/ble5stack/controller/cc26xx/inc/ll.h

检测到的 OSS 源代码:
  组件:PHY62XX_SDK_3.1.1 (https://github.com/SoCXin/PHY6222/tree/master/PHY62XX_SDK_3.1.1 src)
  文件分类: https://github.com/SoCXin/PHY6222/blob/master/src pys/PHY62XX_sdk_3.1.1/components /ble/controller/ll.h

我们使用以下版本的 SDK、并参考以下清单。

SDK 版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03
清单: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/6.30.01.03/exports/manifest_simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03.html

此致、

Masami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masami-San,

    只能遵守 TI SDK 许可证。 结果与我们的开发无关、我们开发中使用的所有组件都记录在软件清单中。