This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:固件文件

Guru**** 2967650 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1570048/cc2674r10-firmware-file

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:TIDA-010280

工具/软件:

您好、

在哪里可以获取 无线 6 导联 ECG 动态心电图监护仪参考设计固件? 根据 TIDA-010280 设计文件、我只能访问 AFE159RP4 驱动器文件、而不能访问 CC2674R10 固件。

-乔治。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您是否申请了两者的访问权限:

    TIDA-010280-DESIGN— TIDA-010280 用户指南、设计文件和固件

    AFE159RP4 设计 —AFE159RP4 设计资源

     我目前无法访问其中任何一个、但我假设固件应该是 TIDA-010280 文件夹的固件。  

    谢谢、
    Alex F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex *** 
    我可以访问整个 TIDA-010280 Zip 文件夹、但找不到固件。
    让我知道我可以跟谁跟进。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您应跟进分配给您的 FAE、让他们联系我们的 SEM 医疗团队、因为他们拥有此演示并应提供更多信息。  

    谢谢、
    Alex F