This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:它是否使用 (DMM) 同时支持 BLE 中央设备和 Zigbee 协调器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1569478/cc2652r-does-it-support-ble-central-and-zigbee-coordinator-concurrently-using-dmm

器件型号:CC2652R


工具/软件:

我们有一个用例在 CC2652 中同时运行 BLE + ZigBee。 主机将通过 NPI、NCP 或 CPCD 控制 MCU? 你们有这种支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的 SDK 中包含多个 BLE + Zigbee DMM 示例。 请参考 DMM 示例文件夹、查看我们提供的确切示例。

    我们还在 SimpleLink Academy 指南中提供了一组 DMM 培训、这些培训有助于了解我们的 DMM 的工作原理以及如何利用我们的示例进行开发。

    此致、

    1 月