This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:有关 SEC-AP 模式下验证命令的 CRC32

Guru**** 2928650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1570294/cc2340r5-q1-regarding-the-crc32-of-the-verify-command-in-sec-ap-mode

器件型号:CC2340R5-Q1


工具/软件:

您好、TI-Team。

在 SEC-AP 模式下、有两个验证命令:“SACI_CMD_FLASH_VERIFY_MAIN_SECTOS"和“和“SACI_CMD_FLASH_VERIFY_CCFG_SECTOR"。“。

我认为这两个命令都允许您将 CRC32 值设置为参数。
您是否可以为相关 CRC32 计算流程提供 C 语言(或类似的)源代码?

如果很困难、至少能告诉我使用的初始值和多项式吗?


我非常感谢你的合作。