This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:发行说明中报告的内存泄漏

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1568674/cc2340r2-memory-leak-reported-in-release-notes

器件型号:CC2340R2


工具/软件:

您好、

9.12 版本的 SDK 的 BLEStack5 版本说明提到了以下问题中的内存泄漏。

https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12502

1) 在使用这个新的 SDK 时,我们是否需要担心这一点? 是否有解决方法?

2) 我们 使用的是 8.40 版本的 SDK 的旧代码是否需要担心这一点?  simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_00_61 中是否存在此问题?

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    只有在运行模糊测试并向连接引入非法和意外的数据包时、才会观察到此内存泄漏。 该行为在即将发布的 SDK 版本中也得到修复。

    此问题可能在 8.40 版本中出现、但直到 9.10 版本才会被发现。

    此致、

    1 月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan、这是我需要知道的。