This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R53:蓝牙论坛

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1568405/lp-em-cc2340r53-bluetooth-forum



工具/软件:

尊敬的专家:

您好!

我们已经使用设计了 BLE 模块 CC2340R53N0RKPR(64KB 型号) 并且最近收到了样片。 在我们的设计中、我们选择了以下默认引导加载程序 UART 引脚:

  • TXD: DIO20_A11

  • RXD: DIO22_A9

您能否确认所选 I/O 是否正确?  客户端希望使用串行引导加载程序功能进行固件更新过程 — 对于空白 IC 和已刷写的 IC (*具有有效的 CCFG)。

期待您的确认。

此致、
Harinder Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harinder:

    TRM 的第 8 章提到了哪些引脚可用于 ROM SBL TX/RX 引脚。 以下部分是相关部分:

    serialIoCfgIndex 值设置如下:

    请记住、对于 QFN-40 封装、当为空白时将设置为 2、而对于其他封装、则将设置为 0、这可以通过刷写器件进行更改。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan!