This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R53:ScanInterval/scanWindow 对蓝牙连接的影响

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1560361/lp-em-cc2340r53-scaninterval-scanwindow-impacts-on-bluetooth-connection

器件型号:LP-EM-CC2340R53
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

 我注意到设置中有一个结构、如下所示、我想了解 scanInterval  scanWindow 该结构的函数以及该结构中的函数。 此外、在成功建立蓝牙连接后、这两个参数是否具有任何直接或间接影响?

 我发现、修改扫描间隔似乎会影响蓝牙连接的稳定性、我想知道这是否是正常现象。

const BLEApp.Params_t Util_Conn centralConnInitParams =

/*! opt init_PHY_all | init_PHY_1M | init_PHY_2M | init_PHY_coded */
.initPhy = default_init_PHY、

.ScanInterval = INIT_PHYPARAM_SCAN_INT、/* 0.625ms 的单位*/
.scanWindow = init_PHYPRAM_SCAN_WIN、/* 0.625ms 的单位*/
.minConnInterval = INIT_PHYPARAM_MIN_CONN_INT、/* 1.25ms 单位*/
.maxConnInterval = INIT_PHYPARAM_MAX_CONN_INT、/* 1.25ms 的单位*/
.connLatency = init_PHYPARAM_CONN_LAT、
.supTimeout = init_PHYPARAM_SUP_TO /*以 10ms 为单位*/
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peisheng:

    感谢您的联系。

    我建议查看以下培训材料: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_for_cc23xx_8_40_01_00/_build_simplelink_academy_for_cc23xx_8_40_01_00/source/ble/cc2340rx_02_ble_scan_adv_basic.html

    在这里、您将找到有关不同扫描和广播参数的更多信息。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、   

     感谢您的答复。
     在您分享的文档“使用 basic_ble 示例进行的低功耗 BluetoothRegistered连接“中、我注意到它描述的连接参数不包括扫描间隔和扫描窗口、即使这些参数存在于实际连接参数设置中也是如此。
     我了解在建立连接之前扫描参数所起的作用。 我的重点是了解、 在建立连接期间和之后、扫描参数是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Peisheng:

    对延迟深表歉意。 扫描参数由中央/观察者使用、它们不影响连接参数、它们在建立连接之前用于相应地安排扫描事件。 在建立连接后使用连接参数 1(最大值,最小间隔,连接器延时和监控超时)。 因此、如果您查看 SysConfig、我建议使用“Central Configuration“来配置连接参数、并使用“Observer Configuration“来配置扫描参数。

    希望这有所帮助。

    David。