This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:无法通过 XDS110 调试器连接到 CC2745

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1567852/cc2745r10-q1-unable-to-connect-to-cc2745-via-xds110-debugger

器件型号:CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SYSCONFIG、UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我以前使用 XDS110 调试器来调试 CC2745R10-Q1、但无法再连接。

存在许多风险
SDK 9.10.
SysConfig 1.23.1
Uniflash 9.0.0
IAR 9.60.3

我收到以下错误:
【错误】CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–615 @ 0x0)
目标无法看到正确格式化的 SWD 标头。 与目标的连接可能不可靠。
尝试降低 TCLK 设置、然后重试。 (仿真包 20.0.0.3298)

我有多个 CC2745R10-Q1、
我检查了这个问题是否可以在其他电路板上重现、
但它仅出现在某些板上。
(因此,我相信 Uniflash 设置没有问题。)

我认为 CC2745R10-Q1 本身存在一些问题。
有没有办法从这种情况中恢复?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kayo Kondo、

    我希望您做得好。 您可以注意到勘误表 LaunchPad 是否有任何修订差异?  

    、但仅在某些电路板上出现。

    您能否详细介绍一下您在这里提到的“某些板“的任何共性?  

    Uniflash 还有几个新版本、您可以尝试下载最新的 Uniflash 并查看是否检测到错误板?

    谢谢、
    Alex F