This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:SEGGER J-Link 支持

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1568146/cc2755r10-segger-j-link-support

器件型号:CC2755R10
主题中讨论的其他部件:SEGGER、

工具/软件:

您好、专家:

我有两个问题。

1. 我相信 CC2755R10 支持 Segger J-Link 调试器、对吧?

2、 如果支持,我是否可以再次检查目标板的连接引脚应该是 SWDIO, SWCLK, nRST, SWO , VCC 和 GND,总共 6 个引脚,对吗?

   它们能否在最简单的情况下跳过 nRST 和 SWO?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 用户指南、支持 Segger J-Link 探针。

    我使用 Segger J-Link 探针使用 CC2340R53 调试 Zephyr 工程、并且我既不使用也不需要 SWO 引脚。
    不过、我非常有信心、如果要使用调试功能、就需要 RESET 引脚。

    如果您需要有关调试 Segger J-Link 探针所需设置的有效示例、请查看该 SimpleLink Academy 的 West Flash 部分。 它是专门为 Zephyr 制作的、但 Segger 接线的图像和文档应相同。

    此致、
    Maxence