This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:SDK 9.11.01.13/16/19 上的信道探测观察结果

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1570677/cc2745r10-q1-channel-sounding-observations-on-sdk-9-11-01-13-16-19

器件型号:CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具/软件:

大家好:

我们将在芯片组 CC2745R10 的汽车节点端使用 IDE CCS V20.2.0 和 SDK 9.11.01.19、在关键节点端使用 CC2340R5 开发信道探测应用。

因此我们面临下面列出的一些问题、

我们观察到、当我们很远距离接近车辆时、当我们在 1m 范围内时、SDK 需要 3-4 秒来获得实际距离。
 

谢谢、
Amrendra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrendra:

    这是因为卡尔曼滤波器用于筛选部分报告值。 我们正在开发新的滤波器、9.14 SDK 中将对此进行介绍、但我们也建议您移除滤波器、并根据您自己的延迟与平滑处理要求来开发自己的安装器。