This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:SDK 9.11.01.13/16/19 上的信道探测观察结果

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1570668/cc2745r10-q1-channel-sounding-observations-on-sdk-9-11-01-13-16-19

器件型号:CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具/软件:

大家好、

我们将在芯片组 CC2745R10 的汽车节点端使用 IDE CCS V20.2.0 和 SDK 9.11.01.19、在关键节点端使用 CC2340R5 开发信道探测应用。

因此我们面临下面列出的一些问题、

  • 当我们接近< 1m 时、它连续显示了 0-1cm 距离的距离。
  • 0 到 3.5mtr 范围内的距离精度波动、如 1.7m、1m、70cm、2m、在某些角度下、波动幅度高达 17m。
  • 有时连接正在建立、但距离没有到来、因此我们执行了系统重置 API 来执行权变措施、之后它开始提供距离、但进行 系统重置不是永久性解决方案、它会在实际情况下影响应用。

    我附加了相同的 CAN 日志、您可以在这里看到。

 

适用于例如   0.488845 1 455          Rx d 8 01 0E 01 00 00 00 00(这是示例)

455–这是 CAN ID
8–DLC
第一个字节 01 — 以米为单位的距离。
第二个字节 04 距离(以 cm 为单位)。
第三个字节  01–连接状态 (0 — 未连接/ 1 — 已连接)。


所有这些数据均采用十六进制格式。

 在本例中、连接它以提供–1m 14cm 的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Amrendra、  

    1.目前基于神经网络的算法在近距离往往会低估。 下一个 SDK 版本将对我们当前算法进行改进。  

    2.见对第一个问题的答复。  

    3.这种情况发生的频率是多少? 配对成功吗? 您是否有错误的监听器日志? 连接后是否成功启用了该过程?  

    请对问题 3 的问题作出答复。  

    谢谢、

    Isaac