This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:如何在 rfPacketTx 工程中配置过采样?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1555891/lp-cc1352p7-how-to-configure-oversampling-in-the-rfpackettx-project

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

工具/软件:

我创建了一个名为“rfPacketTx_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang"的“的项目、并配置了 FSK 调制、whitenMode 和中心频率等参数。 现在我想在 FSK 调制后执行 6 次过采样。 我应该如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    【已删除】
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    内部检查后:在 TX 中、始终使用 16 倍过采样。 使用位重复过采样可以增加到 32x:  CC1312R:CC1312R 上的数据速率与 Rx 带宽之间的关系 

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    本文档面向 CC13x0、在“CC13x2、CC26x2 SimpleLinkTm Wireless “中找不到相应的寄存器
    MCU 技术参考手册中所述的步骤进行操作。

    CC1352P7?有任何类似的文档

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    来自链接线程中的 TER 回复:

    对于 CC13x2 位重复、不需要单独的补丁。 要打开位重复、请设置 .formatConf.fecMode =
    0x2在下。 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP通过以下覆盖项来设置重复因子:
    HW_REG_OVERRIDE(0x5324,0x000X)
    其中 x 是所需的因子。

    因此、对于 13x2 器件、它需要使用内置 ROM 补丁并使用硬件覆盖进行设置 — 除了应用手册/E2E 论坛中给出的信息之外、此相关的寄存器并未公开详细说明。  

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack

    这是因为我们设置了   .formatConf.fecMode to Uncoded binary modulation(0x0000) and turn on the bit repetition, what is the value of fecMode?

    Regards.

    Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    .formatConf.fecMode需要设置为 0x02打开位重复、否则不起作用。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack

    当 fecMode 为 0x02 时、FEC 如何?  无编码二进制调制或 卷积编码?

    该值为 DSSS?

    此致。

    黄小姐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    FecMode 为 0x02、 HW_REG_OVERRIDE (0x5324、0x0008)、不起作用。

    FecMode 为 0x00、 HW_REG_OVERRIDE (0x5324、0x0008)、这是可行的、但位重复是否为 8X?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    要启用位重复、 必须 将 fecMode 设置为 0x02。 当您说它不起作用时、请您提供更多详细信息吗?

    此致、

    Zack