This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:用于密码身份验证的密码长度必须为 12 个字符?

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1571116/cc2340r5-password-length-for-password-authentication-has-to-be-12-characters

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我正在尝试使用 CC2340R5 的密码身份验证来保护我的器件。 我按照 TRM 中的说明进行了操作、并使用 CCS/Uniflash 中的默认密码进行了验证、默认密码可以正常使用:

  • 密码 ID: 0101020305080D15
  • 密码哈希: 6dd7e436ebf431df95ae15ee03ba8ee4c4c63fd8453f675e74d7c2012c9058e5
  • 密码: 打开芝麻!

我还测试了另一个 12 个字符的密码,它也起作用。 但是、如果密码长度长于或短于 12 个字符、调试器将无法通过 CCS/Uniflash 访问器件。

密码长度似乎必须为 12 个字符、但我在 TRM 中找不到有关长度的任何说明。 这是一个真正的限制吗? 是否有方法使用不同长度的密码?

此致、

Shuyang