This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:IO 泄漏影响

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1568379/cc2340r5-io-leakage-impact

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

尊敬的专家:

在我们的应用中、一些 IO 可能会上拉至电池(最大 电压:4.4V)。 请参阅下图。

  • MOSFET 被禁用时、 DIO6 将配置为 UART_TX。
  • 当 MOSFET 启用(DIO6 通过 510 Ω 电阻器上拉至电池)时、  DIO6 的输出驱动器和输入缓冲器被禁用。

您能帮助评估该连接是否会损坏 CC2340 吗?  谢谢。

BR、

广文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    启用 MOSFET 后、VDDS 的值是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

     启用 MOSFET 后、VDDS 的值为 3V。  

    BR、

    广文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果不违反数据表中 DIO 引脚上最小和最大电压的规格、这应该是正常的。

    此致