This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:9.12 中缺少功能

Guru**** 2926820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1568684/cc2340r2-functions-missing-in-9-12

器件型号:CC2340R2


工具/软件:

您好、

以下 4 个函数在 SDK 8.40.00.61 的 hci.h 头文件中定义、但在 9.12.00.19 中未定义。 它们是否不再受支持或函数名称是否发生了变化?

警告[Pe223]:功能“ HCI_EXT_SetFreqTuneCmd “默示声明       

警告[Pe223]:功能“ HCI_EXT_HaltDuringRfCmd “默示声明      

警告[Pe223]:功能“ HCI_EXT_SaveFreqTuneCmd “默示声明    

警告[Pe223]:功能“ HCI_EXT_ExtendRfRangeCmd “默示声明

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我不确定 F3 SDK 是否支持这些函数。 它们可能无法正常工作、并在 9.12 SDK 中被完全删除。 您是否能够在以前的 F3 SDK 版本中成功地使用这些函数?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    这也是我的假设。 客户之前似乎并未使用这些功能、只是出于 CM 测试目的进行检查。

    谢谢、

    Luke