This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:使用 btool 设置发射功率

Guru**** 2925790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1571877/cc2755r10-setting-up-transmit-power-using-btool

器件型号:CC2755R10


工具/软件:

嗨、我正在对使用 CC2755R10 的设计进行无线电测试、希望将 TX 功率设置为各种级别。 我使用 btool.exe、将 HCI Ext_Set 以特定功率运行。 执行此操作将得到响应 状态:0x01 (1)(UNKNOWN_HCI_CMD)。

单位中的 SW 是从生成的  

SDK simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00_19

Btool v1.44.04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    我认为 HCI_EXT_SetTxPowerDBMCmd 是用于修改 CC23XX/CC27XX 上 TX 功率的已批准 HCI 扩展命令。  它应列在 BTool 中 HCI Extended 下拉菜单底部附近。  您能尝试一下、让我们知道结果吗?  我已确认此命令已从我这边成功传输

    如果不太晚进行更改、我强烈建议 CC23XX/CC27XX 产品系列和 SimpleLink F3 SDK。  与传统 BLE 器件相比、该器件具有更多最新协议和功能支持。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    可以为 CW 模式和脉冲模式设置电源

    此致

    弗莱明