This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:将评估板恢复到原始固件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1572809/lp-em-cc2745r10-q1-restore-eval-board-to-original-firmware

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我们刚刚开始使用此评估板。  该电路板开箱即用、进行了广播并使用了 Android 应用 (SimpleLink Connect)。  我们使用 make 工具和 TI 编译器编写了示例 (ble/data_stream/freertos/ticlang)、没有问题。  使用 Uniflash 和 XDS110 ,我们连接到目标,并能够安装代码, 在显示屏顶部的横幅给出了“数据流“,但没有提供 BLE 广告.  我们上传了文件“prebuilt_hexfiles/data_stream_app.hex",“,并、并产生了相同的结果(无 BLE 广播)。  

在配置 UnitFlash 应用时、我们可能已擦除或错误配置某些重要内容、例如 CCFG 可能已被擦除。

我们如何使目标器件恢复到其原始出厂状态?

谢谢  

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。  事实证明、HSM FW 会被擦除。   

    来自 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00_19/bin/HSM 中的 README.md

    ##可以擦除 HSM FW 吗?

    但 HSM FW 受应用程序的写/擦除保护。 它仍然存在
    可以通过背对背芯片擦除来擦除 HSM FW。 这是不可能的,但是
    可能是由于各种编程错误而意外完成的。 如果出现这种情况
    应该会发生这种情况、只需再次配置 HSM FW。  

    在 UniFlas/Settings&Utilites 的底部、这是一个对 HSMImage 进行编程的按钮、 但 必须提供 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00_19/examples/rtos/LP_EM_CC2745R10-Q1/HSM/hsmfwupdate/cc27xxx10_hsm_fw_v3.0.0.bin 的路径。   

    在我们的无知,我们必须做了一个背对背的芯片擦除或一些其他的幻想。