This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:GitHub 上现已提供 SimpleLink 低功耗 F3 演示!

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1573493/cc2340r5-simplelink-low-power-f3-demos-are-now-on-github

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

大家好:

现已提供包含 CC23XX/CC27XX 器件的 SimpleLink F3 SDK 示例的 GitHub 存储库!

https://github.com/TexasInstruments-Sandbox/SimpleLink-Low-Power-F3-Demos 

特色 示例包括:

  • 基于 UART 的命令行界面 (CLI) 驱动程序
  • BLE UART 命令行示例
  • 通过 UART 或 BLE 实现无刷直流 (BLDC) 电机控制
  • 两位 7 段 LCD 驱动器
  • 用于连接 CC2340R5 ROM 串行引导加载程序 (SBL) 的主机
  • 修改了用于控制步进电机的 PropRF 回波 Rx /Tx 示例
  • 使用 DMA 传输的 PWM 输出波
  • 具有有刷直流 (BDC) 电机控制的 Zigbee 窗口控制器/涵盖演示
  • 使用 GATT  API 函数查询任何中央器件的 GATT 表的完整 BLE GATT 客户端
  • BLE Super Advertiser、它广播尽可能多的 广播以强调测试中心

还包含一个软件工具:UniScript CLI HSM Flasher、这是一种 基于 Python 的命令行界面 (CLI) 闪存器、支持 CC27XX 系列器件的 HSM 刷写。

有关更多信息、请参阅 GitHub 自述文件。

此致、
Ryan