This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:SPI 的设计分析、弱点和漏洞评估

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1572652/cc2642r-q1-design-analysis-of-spi-assessment-of-weaknesses-and-vulnerabilities

器件型号:CC2642R-Q1


工具/软件:

尊敬的先生或女士

我认为 CC2642R-Q1 支持网络安全 (ISO/SAE 21434)。

如何通过 SPI(UART 等)等接口的详细设计分析和测试来评估弱点和漏洞?

此致、

Ono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ono-San:

    是的、CC26x2-Q1 器件符合 ISO21434 网络安全标准。 适用的网络安全文档可根据保密协议共享、而不是在公共论坛上共享。 客户系统可以参考 TI 周期数文档、以考虑芯片级和系统级的缺陷和漏洞处理。 请联系您当地的销售人员、帮助开展对话。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-san:

    我明白。

    我已通过您的销售部门确认了这一点、因此我希望您能给予答复。

    我将关闭此问题。

    此致、

    Ono