This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:BLE-Stack5 中的自适应跳频

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1558623/cc2642r-adaptive-frequency-hopping-in-ble-stack5

器件型号:CC2642R


工具/软件:

你(们)好

我正在将 BLE-Stack5 与 CC2642R 结合使用。

我知道 BLE 规格需要自适应跳频 (AFH)、但这实际上在 BLE-Stack5 示例应用等中是否已启用?

或者是否有与 AFH 等效的功能或设置?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 自适应性可用、但默认情况下不启用。 要启用它、请转至工程的 syscfg 文件、转到 BLE 射频栈、向下滚动至高级设置、然后检查自适应性选项。 我附上了一个屏幕截图、其中还显示了此选项的确切位置。

    我希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 我看到我可以在那里进行设置! 我会试一试。

    还有一个问题是、示例软件“host_test"似乎“似乎无法在 syscfg 中实现自适应。

    如何在“host_test"中“中启用自适应类型?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasukane、

    这是一个好问题! 我会仔细研究一下、然后回到您的身边。 期待星期二提供答案。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我们的回应、自那时以来是否有任何进展?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们尚未收到对这一问题的答复。

    当前状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我为这里的延误道歉! 似乎此功能并未添加到最新 SDK (9.12) 内的 host_test 工程中

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 您提到“host_test"不“不支持该功能、但这是否意味着我需要自己编写代码才能启用该功能?

    还是根本不可能?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    进一步研究这一点后、似乎可以在 host_test 工程中启用该选项。 为此、请执行以下操作:

    • 在 tools 文件夹中、将-DSDAA_enable 添加到 build_config.opt 文件中
    • 在工程属性-> ARM 编译器->预定义名称中、添加 SDAA_ENABLE

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 我想尝试您建议的方法、但我有几个问题。


    (1) 是否有办法确认该设置(跳频)是否实际启用? 是否需要分析仪或类似设备?

    (2)-DSDAA_ENABLE 的定义意味着什么?

    (3) 我对基本问题深表歉意、但仅中央设备配置跳频是否足够? 在外设端是否也有必要?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasukane、

    (1) 是否有办法确认该设置(跳频)实际上是否已启用? 是否需要分析仪或类似设备?

    保证设备确实执行跳数的最佳方法是通过数据包监听器。

    (2)-DSDAA_enable 的定义是什么意思?

    这是用于启用自适应跳频的符号

    (3) 我对基本问题深表歉意、但仅中央设备就足以配置跳频了吗? 在外设端是否也有必要?

    这是一个好问题! 由于中央控制连接、因此仅将中央设备配置为具有自适应跳频即可

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 我明白这一点!

    我将使用您建议的方法进行检查。

    非常感谢。

    此致