This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在新 SDK 中使用 BLE 网状网络

Guru**** 2818995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1573050/cc2652p-ble-mesh-in-new-sdks

器件型号:CC2652P


工具/软件:

我们正在尝试将 BLE 网状网络添加到使用 CC2652P 与 SDK v7.40.00.77 的现有产品中。

我们可以找到的最后一个网状网络示例是 v7.10.02.23。

两个问题:

  1. 是否有删除网格示例的原因?
  2. 是否可以 将 v7.10.02.23 中的相同网格代码移植到 v7.40.00.77
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.是否有不使用 Zephyr 的 BLE 网状网络示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nadi、

    感谢您联系我们! 目前、BLE 网状网络仅在 Zephyr 以及 CC23xx 和 CC27xx 器件上可用。 我希望这能回答您的问题!

    此致、
    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着它不能在  CC2652P 上工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nadi、

    遗憾的是、BLE 网状网络目前在 CC2652P 上无法正常工作。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:  

    感谢您的答复。  我正在尝试运行 TI 蓝牙网状 网络基础教程、以便更好地了解网状网络。

    本教程适用于 SDK 8.30.01.00、列出了兼容的 CC2652 R 和 P LaunchPad 电路板。

    新问题:CC2562Rx 是否可以与更新的 SDK 进行网状网络支持?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nadi、

    遗憾的是、TI BLE 网状网络解决方案目前仅在 CC23xx 和 CC27xx 上可用。

    此致、

    Tarek D