This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:DeviceID.VERSIOM '0x2'对于所选目标未知。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1571988/cc2340r5-deviceid-versiom-0x2-unknown-for-selected-target

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 Uniflash 将 FW 刷写到 CC2340R5。 Uniflash 显示以下消息(红色矩形)。 这意味着什么? 固件是否已成功刷写到 CC2340R5?  

我的客户在刷写 FW 后无法确定 CC2340R5 是否正常工作(Uniflash 显示了上述消息)。 您能否指导如何检查(或使用任何工具)? 下面列出了一些想法。 请帮助检查。

1.对于外围设备、使用频谱查看设备是否在信道 37、38、39 上广播。

2.添加 GPIO 以检查固件是否正在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    从 Uniflash(或 Smart RF Studio 8)的 Settings & Utilities 选项卡中读取时、封装上的器件标识是什么?“Device Info“是什么?  他们是否正在使用可用的最新版本 Uniflash?  输出控制台会报告闪存编程已成功、您已经列出了用于检查器件固件运行以验证是否为真的可行选项。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    UniFlash 的版本:9.2.0

    来自 UniFlash 的器件信息:

    请解释 Uniflash 的含义? 谢谢你。

    =>所选目标的 DEVICEID.VERSIOM '0x2“未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 的 9.3.0 版本从 2025年9月17日 开始提供。


    CC2340R52 器件现在包含 Rev B 的“2"版本“版本、Uniflash 版本可能尚未考虑该版本。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan Brown1 、客户使用 Uniflash 9.3。 但对于所选目标、它仍显示“0x2" unknown“ unknown。 请参阅以下内容。 客户仍然无法知道刷写的 CC2340R5 是否正常运行、他们要求 TI 提供文档来指导他们如何检查其硬件是否正常。

    下面是 Uniflash 的日志。 请帮助检查日志是否正常?

     

    [2025/10/8 下午2:45:47] [INFO] Cortex_M0P: Flash loader: CC23xx_CC27xx_FLASH_LIBRARY_VERSION 4.1.0.141
    [2025/10/8 下午2:45:49] [INFO] Cortex_M0P: GEL Output: Memory Map Initialization Complete.
    [2025/10/8 下午2:46:05] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:24] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:25] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:25] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:26] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:26] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:27] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:27] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:28] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:28] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:29] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:29] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:30] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:30] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:30] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:31] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:31] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:31] [INFO] Cortex_M0P: Updating CRC32 field ccfg.bootCfg.crc32 @ address 0x4E02000C, based on data in the range [0x4E020000, 0x4E02000B]. Value changes from 0x00000000 to 0x50FFF445
    [2025/10/8 下午2:48:31] [INFO] Cortex_M0P: Updating CRC32 field ccfg.crc32 @ address 0x4E02074C, based on data in the range [0x4E020010, 0x4E02074B]. Value changes from 0x00000000 to 0x4C1584B6
    [2025/10/8 下午2:48:31] [INFO] Cortex_M0P: Updating CRC32 field ccfg.debugCfg.crc32 @ address 0x4E0207FC, based on data in the range [0x4E0207D0, 0x4E0207FB]. Value changes from 0x00000000 to 0x527294A2
    [2025/10/8 下午2:48:32] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:32] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:32] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:33] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:33] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:33] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:33] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:33] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:33] [INFO] Cortex_M0P: DEVICEID.VERSION (DEVICEID[31:28]) '0x2' unknown for selected target. Assuming latest known revision: Rev. B (2.0).
    [2025/10/8 下午2:48:33] [INFO] Cortex_M0P: GEL Output: Memory Map Initialization Complete.
    [2025/10/8 下午2:48:33] [SUCCESS] Program Load completed successfully.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  我已经向 Uniflash 团队提交了工单、以便在未来版本中解决此错误警告。 根据显示的日志、器件似乎已编程、因此我预计这不会阻止客户进行进一步开发。

    此致、
    Ryan