This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:市场上哪些 BLE 6.0 或更高版本的移动电话支持 CS、范围介于手机与 TI CC2745 之间?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1574527/cc2745p10-q1-which-mobile-phones-on-the-market-with-ble-6-0-or-above-support-cs-ranging-between-the-phone-and-the-ti-cc2745

器件型号:CC2745P10-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI:

我想演示手机与 TI CC2745 定位器之间的 CS 测距解决方案。 您能告诉我:市场上任何支持 BLE 6.0 或更高版本的手机(与演示 CS 应用配合使用时)是否可以使用 TI 的锚执行 CS 测距? 还是需要使用  已针对 TI CS 进行调整的特定移动电话  来执行 CS 测距?

谢谢你

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我们一直在与一些移动电话供应商合作进行 IOP 测试。 我们不能代表电话供应商发表评论、但我们知道、许多电话供应商都希望在未来支持 CS。 以可互操作方式启用 CS 的主要接口是通过 Bluetooth SIG 定义的测距访问服务和配置文件、而 TI 正在为我们的 SDK 提供一个早期示例。 我们今后也将对此给予支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您发送编修。
    关于手机和 TI 锚点之间的 CS 功能(互操作性)、我想进一步确认两点:
    1. 目前是否有已完成 IOP(互操作性)测试的移动电话供应商的公开列表或型号范围? 这将有助于我们优先考虑演示测试中的兼容模型。
    2. 您提到、TI SDK 提供了“测距访问服务和配置文件“的早期示例。 您能否提供此 SDK 的版本及其他相关的详细信息?
    我们期待您的进一步答复。 感谢您的支持!
    Yang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    1) 我不知道在这一点上有一个公开的名单。 电话方面的采用仍在进行中,我会说. 最好的方法是在蓝牙 SIG 内部或在下次 IOP 活动/成员峰会上私下与成员接洽。  

    2) 是的、您可以下载 SDK 9.11.01.19: SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 软件开发套件 (SDK)| TI.com

    在接下来的几周里、我们将有另一个 SDK、其中包含我们完成的认证、因此请尽快注意 SDK 9.14、以及我们后处理算法的其他改进。