This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:有关 SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK 清单和许可证的问题

Guru**** 2928680 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1570341/cc2642r-q1-questions-about-simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk-manifest-and-license

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKSysConfig

工具/软件:

您好:

请允许我询问以下两个有关 SDK 许可证的问题。

SDK 版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03
清单: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/6.30.01.03/exports/manifest_simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03.html


问题 1:
我发现 SDK 清单中列出的软件版本与 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 的版本不匹配。
清单上列出的版本是否正确?
我们想知道确切的版本、因为我们需要以 SPDX Lite 格式向客户报告我们使用的 OSS。

■SDK 版本
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:6.30. 01. 0.03.

■清单中列出的版本
TI SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK:6.30. 00 .x
RF 驱动器:6.30. 00
无线核心固件和低级 API:6.30. 00
SysConfig RF 驱动程序模块:6.30. 00


问题 2:
SDK 清单列出了两种类型的 BLE5 许可证类型:TI 文本文件许可证和 BSD-3-Clause。
我知道、如果我使用“examples/rtos/cc*_LAUNCHXL/ble5stack/hexfiles"中“中安装的文件、我需要遵守 TI 文本文件许可证、而如果使用“examples/rtos/cc*_LAUNCHXL/ble5stack"中“中安装的其他文件、我需要遵守 BSD-3-Clause。 我的理解是否正确?
此外、如果我仅使用“source/ti/ble5stack"中“中安装的文件、我是否只需要遵守 TI 文本文件许可证或 BSD-3-Clause 中的一个?

此致、

Masami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masami-San,

    Q1 — 当我们在发布 6.30.00.xx 后进行了次要更新发布时、清单似乎没有正确更新、但您可以假设是 6.30.01.03。  

    Q2 - TI 文本文件许可证仅与 TI 在 SDK 中提供的预编译十六进制文件相关。 假设您要编译自己的软件、则需要遵守 BSD-3 条款。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan-San

    感谢您的答复。

    我知道“TI SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK“的版本被认为是 6.30。 01. .03.

    “RF 驱动程序“、“无线电核心固件和低级 API“和“SysConfig RF 驱动程序模块“的版本是否正确、正确答案为 6.30。 00
    因为我找到了以下标题为 6.30.00.14 的 rflib 发行说明。

    无线电软件捆绑包 (rflib) 6.30.00.14 发行说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masami-San,

    是的、射频库正确为 6.30.00.14。 6.30.01.03 是 6.30.xx.xx 基础 SDK 的次要更新、可对蓝牙栈进行小幅更新、但不对射频库进行更改。