This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:SDK 9.11.01.13/16/19 上的信道探测观察结果

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1570682/cc2745r10-q1-channel-sounding-observations-on-sdk-9-11-01-13-16-19

器件型号:CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具/软件:

大家好:

我们将在汽车节点侧使用 IDE CCS V20.2.0 和 SDK 9.11.01.13 CC2745R10 并在关键节点侧使用 CC2340R5 开发有关信道探测的应用。

因此、我们面临下面列出的一些问题、

在  SDK 9.11.01.13 中,当我们在远距离>15m 时,它显示了大约 2-4m 的距离,这是不正确的距离。 在这种情况下、由于读数不正确、我们无法确定要在近距离执行的操作。  


谢谢、
Amrendra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrendra:

    9.11.01.13 正在使用我们的测距库的一个版本、该版本现已过时。 请在 9.11.01.19 上进行测试、我们即将在未来几周内在 9.14 SDK 上发布一个新的测距库、该库具有大量测距改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Evan 先生、  

    对于更新、但我们也使用 SDK  9.11.01.19、在此 SDK 中、我们发现一些观察结果表明、当我们在<1m 范围内时、它是连续且恒定的、显示 0cm 至 1cm。
    但是、正如您提到的 9.14 SDK 版本、我们将尝试这样做并告诉您观察结果。



    谢谢、
    Amrendra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 — 请关注本月末的 9.14 版本。