This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745R10-Q1 EVM 与手机配对、然后重新刷写 EVM。 之后、手机将重新连接到 EVM、配对将失败

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1568328/cc2745r10-q1-cc2745r10-q1-evm-pair-with-mobile-phone-and-then-reflash-evm-after-that-the-mobile-phone-reconnect-to-evm-and-pairing-will-fail

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、

硬件:TI CC2745R10-Q1 EVM(汽车节点)和手机
SW:SDK 9.11.01.19

car_node 项目默认配对代码为 123456、配对模式为:发起配对请求。

如何重现:

TI CC2745R10-Q1 EVM 首次与手机完成配对绑定、然后重新刷写  TI CC2745R10-Q1 EVM、此时 密钥将丢失。 (这低于预期,因为我们没有保护闪存)  

然后、手机会重新连接到 TI CC2745R10-Q1 EVM、并显示一条弹出提示、提示输入密钥。 密钥也输入为 123456、TI CC2745R10-Q1 EVM 配对完成提示符的状态为不成功、返回值为 0x08。

如果手机未主动清除密钥、请帮助解决此问题

日志如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我已将其分配给一名工程师、负责复制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我能够重现此问题、并且目前正在分析原因。
    将通过此星期四提供更新 (9/25)

    此致、
    Kai Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    有任何反馈意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    我们已将问题报告给研发部门、正在等待反馈。  

    谢谢、  
    Isaac