This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:调试射频输出 — 单个引脚的无线电活动

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1574346/cc2642r-debugging-rf-output---radio-activity-to-a-single-pin

器件型号:CC2642R


工具/软件:

您好:

我参考了用户指南中的以下部分: 调试—SimpleLinkTm CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南 2.2.11.00 文档

该示例展示了如何分别在两个 GPIO 引脚上输出 Tx 和 Rx 无线电活动。 我想知道是否有一种可在单个针脚上输出 Tx 和 Rx 对讲机活动的备用模式? 本质上、我想在发生任何无线电活动时使用一个 GPIO 引脚发出信号。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不相信有办法做到这一点。 TRM 提供了所有可用选项的说明:

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stuart! 我假设情况就是这样、但我想确认一下。