This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:BLE OAD 功能和 configUSE_QUEUE_SETTS 选项

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1575528/cc2340r5-ble-oad-feature-and-configuse_queue_sets-option

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

QueueSet 特性是否适用于 BLE 功能?

我想用它来实现具有优先级的多队列系统。

根据 basic_ble_load_dual_image 示例、我将 configUSE_QUEUE_SET 从 0 更改为 1(我从 SysConfig 生成目标中删除了 FreeRTOSConfig.h,并手动更改了该值)。

这会导致 exception_handlerSpin。 我想知道原因。

环境:

CCS:20.1.1.8

SDK:LP F3 9.11

SysConfig:1.23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试通过仅启用将 configUSE_QUEUE_SET 从 0 更改为 1 来在 basic_ble 上重现问题。 我会在我们找到原因后更新您。

    此致、
    Lea