This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:外设中出现 GAP_LINK_INSTABLE_EVENT 失败

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1575538/cc2640r2f-gap_link_established_event-fail-in-peripheral

器件型号:CC2640R2F


工具/软件:

您好的团队、


我们正在研究 simple_peripheral 示例中的 simple_peripheral.c、并想知道在什么情况下我们会在 GAP_LINK_INSTABLE_EVENT 情况下(即 pEvent->GAP.hdr.status!=成功)作为外设角色到达 else 语句?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      source\ti\ble5stack\inc\gap.h 中的 gapEstLinkReqEvent_t 文档提到以下内容:

    /**
    *@ref GAP_LINK_RESISTED_EVENT 消息格式。
    *
    *此消息将在链接建立时发送到应用程序(状态为
    *成功)。 @中心、这在 2 μ s ref GapInit_connect 或之后
    *@ref GapInit_connectWl 成功完成。 对于外设、此消息
    发送*表示已创建链接。
    *
    * LL_STATUS_SUCCESS 以外的其他内容的 ReasonCode(连接状态完成)
    *在以下情况下是可能的:
    *- LL_STATUS_ERROR_UNKNOWN_HANDLE(0x02 ):作为主控,连接
    *创建已取消。
    *- LL_STATUS_ERROR_DIRECTED_ADV_TIMEOUT (0x3C):作为从器件、定向
    *广告在没有建立连接的情况下结束。
    *- LL_STATUS_ERROR_UNACCEPTAD_CONN_INTERVAL (0x3B):从器件接收到 A
    *连接请求与无效的连接参数组合。
    *
    * ReasonCode 错误(上面的一个)被转换为 bleGAPConnNotAcceptable (0x31) 的数据包状态。
    * ReasonCode 成功转换为 HCI_Success 的数据包状态。
    */

    此文档指示 pEvent->GAP.HDR.status 可能具有除 Success 以外的其他状态、但不会发送到应用程序。 因此、不必检查数据包的状态、但这仍然是一个很好的习惯、以防将来此行为发生变化。

    此致、
    Lea