This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R52N0RKPR Linux 驱动程序

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1574616/cc2340r5-cc2340r52n0rkpr-linux-driver



工具/软件:

是适用于  CC2340R52N0RKPR 蓝牙器件的 Linux 驱动程序

或 TI cc2340r52 的任何参考 Linux 驱动程序  


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 我想您是指将 Linux 主机与 CC2340 配合使用。 为此、我建议使用 SDK 中提供的仅控制器工程来刷写器件、并将器件连接到 Linux 计算机。 这将允许 Linux 主机使用 HCI 命令与控制器进行通信。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek D