This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:Android 上的 Simplelink Connect 应用

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1574855/cc2340r5-simplelink-connect-app-on-android

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

让 SimpleLink Connect 应用在 Android 上运行所需的神奇之处是什么? 我安装了 v2.1.1 从 Android Playstore -测试在两个设备 — 三星 S22 和 Lenovo 平板电脑。 手机/平板电脑可以看到数据流设备 — SimpleLink 应用程序不显示任何设备。 已经安装了多次 — 似乎什么都不起作用。  

希望有任何建议-  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您联系我们! 这是非常奇怪的行为,因为应用程序应该立即在 Android 上工作,不需要任何额外的设置。 您是否能够在非 Android 设备上看到设备广告? 此外、请确保设备可以访问手机的蓝牙。

    此致、

    Tarek D