This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:使用串行通信进行通信 (LabVIEW)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1571711/cc2540-communicate-using-serial-communication-labview

器件型号:CC2540


工具/软件:

您好、

目前我有发送/读取数据包 BLE 的项目。 能够打开 Packet Shiffer 以获取列出的数据包。

但是、我是否可以通过某种方法访问列出的数据包或通过串行通信直接向加密狗发送命令?

进行工程开发时使用 LabVIEW。 人们建议使用 silab、但该产品已停止使用。  

看看与 LabVIEW 相关的帖子是 8 年多前。 TI 或许可以使用新软件来解决这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您将对 BLE-STACK-1-X 提供的 HostTestRelease 工程感兴趣 这是一种网络处理器解决方案、其中控制器层和主机层在 CC2540 上一起实现、而配置文件和应用程序在外部主机处理器 (PC) 上单独实现。  这利用 HCI 层 、该层 使用 SPI 或 UART 等传输协议在主机和控制器之间传输命令和事件。  您可以在 《CC2540 低功耗 BluetoothRegistered软件开发人员指南》中找到更多说明和资源

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试安装 BLE Stack、好像需要选择串行 COM、但在我的设备管理器上、CC2540 无法识别为 COM 端口。

    是否需要安装任何内容才能使加密狗识别为 COM 端口?

    还是需要对 CC2540 重新编程?

    我是否需要使用串行 USB 连接到 CC2540 软件狗上的调试端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要针对 HostTestRelease 项目对 CC2540 进行重新编程。  有关对加密狗进行编程和连接到 BTool 的说明、请参阅以下指南:

    https://www.ti.com/lit/swru342 
    https://www.ti.com/lit/swru270 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉等了很久、我已经购买了并收到了 cc debuger。  

    至于十六进制文件、我在“C:\BLE-CC254x-1.5.2.0\Accessories\HexFiles“ Texas Instruments 中找到它。 我猜是“CC2540_US Bdongle_Host tests Release_All.hex“? 或者可以在线下载其他十六进制文件吗?

    可以使用的串行命令如何、是否有相关文档?

    这是否与“IAR EW8051 评估版“有关?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您找到了正确的十六进制文件、同样应该参考 BLE-CC254x-1.5.2.0 安装的“文档“文件夹。  例如、您对“TI_BLE_HCI_Guide.pdf"感兴趣“感兴趣 Vendor_Specific_。  您可以使用 BLE-CC254x-1.5.2.0\Accessories\BTool 来确认您的加密狗正在按照编程的方式通过 HCI 进行通信。  如果您需要修改默认的 HostTest 固件、则需要 IAR EW8051。

    此致、
    Ryan